This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650330-Q1:不提供降压转换器2和 LDO 输出

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463365/tps650330-q1-buck-2-and-ldo-output-not-coming

器件型号:TPS650330-Q1

工具与软件:

您好!

我将在我们的一个设计中使用 TPS650330 PMIC、下面是供您参考的原理图。 我可以看到  PMIC 的降压稳压器1和降压稳压器3输出、但看不到降压稳压器2和 LDO 输出。 您能否提供一些建议。

谢谢

Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

      TPS650330-Q1是 GPN (通用器件型号);请提供其 OPN (可订购 器件型号)、以便我可以帮助检查其 NVM 设置。  

     
    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们 在 BOM 中使用了 TPS65033000RGERQ1器件。

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我注意到的另一件事是、SEQ 引脚的电压为4.5V、但我们仍然看不到 BUCK2输出。 GPIO 引脚上的电压为0V、因为这是通过 BUCK2电压上拉的、并且我仍然可以看到 buck3输出(并且看不到 LDO 输出)。 不理解这种行为。 我甚至尝试在 GPIO 引脚上从外部馈送1.8V 电压、但仍然只能看到 buck3输出且看不到 LDO 输出。  

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

    由于1月20日美国节假日、设备专家不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

     这是非常奇怪的。 您是否有任何负载连接到这些电源轨?  您有多少块电路板? 您是否有可正常工作的电路板? 只有一个或每个电路板都有问题?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    是的、串行器和传感器连接到 PMIC 的输出端。 1.2V 和1.8V 连接至串行器。 3.3V 和2.8V 连接到 Onsemi 传感器。

    我们制造了5个电路板用于初始验证、所有5个电路板都是相同的情况。 您认为可能存在一些 IC 批次问题吗? 您是否认为我需要获取全新的 TPS650330 IC 并进行安装和检查?  

    您是否能够向我发送一些用于执行此活动的样本?  

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

     您何时从何处获得这些 TPS65033000RGERQ1样片? 你能读取 它们的 PID (0x0)和 rid (0x1)吗?  

     我不确定是不是 IC 批次问题 、并通过 全新的 TPS65033000RGERQ1 IC 解决了该问题。

     您是否还可以从0x1F 读取到0x22的寄存器?应该有一些位="1"来指示这些电源轨的故障状态。

      

    谢谢!

    Phil

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们从 DigiKey 获取了这些器件。  

    我假设 I2C 地址默认为0xC0。 我在数据表中没有看到任何与此相关的信息。

    我尝试读取寄存器时、结果显示了读取/写入错误。 看起来我无法访问此 IC。

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

       是;I2C 地址为0xC0。 请确保您具有用于 I2C 操作的 VIO 电压。  

     

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们已将 VIO 连接到 BUCK2输出。 因此没有 VIO 电压。 这可能就是我无法与 PMIC 通信的原因。 我将从外部提供这个电压、并尝试 再次读取 PID。  

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

     不仅是 PID;您是否还可以从0x1F 读取寄存器至0x22?应该有一些位="1"来指示这些电源轨的故障状态。

      

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我在外部馈入了 VIO 的1.8V 电压并尝试读取 PMIC 寄存器、它仍然显示读写错误。  

    如果您能发送至少2个样片供我们重新组装这些器件并进行检查、会有所帮助。

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

     我已向我们的 PME 发送电子邮件来处理这些样本。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们何时可以获得这些样片、您有什么最新动态吗?

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

     我 将电子邮件发送给我们的 PME Philip 进行更新。  

    谢谢!

    Phil