This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:当 Vin = 3V 但低于输出设定值时、器件仍能输出300mA 吗?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474276/tps7b82-q1-when-vin-3v-but-lower-than-the-output-set-value-can-the-device-still-output-300ma

器件型号:TPS7B82-Q1

工具与软件:

你(们)好  

当 Vin = 3V 但低于输出设定值时、器件仍能输出300mA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    输入低于输出是什么意思?  

    如果输入小于器件、器件将进入压降模式、因此不会调节到所需的输出电压。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah

    在 压降模式下、器件是否仍能输出300mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该仍然可以、但您无法获得所需的输出电压。