This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:新芯片的特性

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472997/lm317l-characteristics-of-the-new-chip

器件型号:LM317L

工具与软件:

嗨、团队:

新芯片的特点是否如下?

-要求5mA 的最小负载电流
-如果 Vin-Vout 较大,只能输出25mA

尽管如此、输出电压调节部分中传统和新的负载条件是相同的。 这是一个拼写错误吗?

在推荐的操作条件下、IO 是2.5 -100mA、但对于新芯片、它是5 -25mA 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    数据表中正确说明了新芯片上负载电流的建议运行条件。

    我很抱歉给你带来了不便。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    ~新芯片在3V<VI-Vo<3V 时的电流~为5 μ A 100mA、在13V<VI-Vo<35V 时的电流范围为5 μ A 25mA。

    新芯片5mA 到25mA 的电流范围是否在所有运行条件下?
    峰值输出电流条件是否属于 Vi-Vo<35V 的类型?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Rev F 是您应该寻找的建议运行条件、因为这是数据表中的最新版本。  

    您对新芯片的当前范围是正确的。

    如数据表中"峰值输出电流"下所述、新芯片可能的最小峰值输出电流为25mA。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    以下建议电流范围是否正确?

    该器件是一种传统产品、应用非常广泛、我认为这种规格变化对于某些应用而言可能是不可接受的。
    峰值电流值降至1/4的原因是什么?
    是否已更改为折返型过流限制器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将请设计人员帮助澄清其中一些问题、并在他们告诉我后立即与您联系。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在图表中、读数应为3至15V。 我目前仍在了解规格的变化。 该器件没有折返电流。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、表格不正确。
    该表中当前数据表中的电流范围是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该电流范围正确。

    此致!

    Hannah