This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流检测变压器选择

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474733/ucc28070-current-sense-transformer-selection

器件型号:UCC28070

工具与软件:

您好!

我们正在尝试使用 UCC28070 IC 来确定2kW PFC 的最佳变压器。

我找到了这些选项、但我想听取专家的意见。

https://www.icecomponents.com/product/ct01-series/

https://www.icecomponents.com/product/ct10-series/

https://www.we-online.com/en/components/products/WE-CST?sq=7492540200#7492540200

我非常感谢您提供有关选择正确元件的输入。


谢谢


Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    变压器设计超出了此论坛的范围。 此外、如果不知道整个系统的要求、我们是不可能提出建议的。

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是以变压器设计为目标、我正在寻找中电流互感器的电子布局(EVAL-PFC5KIKWWR6SYS)。

    我需要一个小型电流互感器和 SMD 类型。


    您能帮我选择一个吗?或者至少如何选择一个吗


    谢谢你

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处分享更多背景信息。 为什么您最初要考虑这三种类型的变压器? 是什么让您难以做出决定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、  

    UCC28070A 数据表在第37页的第7.2.2.7节(UCC28070数据表第32页的第8.2.2.7节)中提供了有关如何选择电流互感器(CT)的重要信息和指导。  关键参数是在内核中具有额外的伏秒裕度、以适应几个周期、在这些周期中、每个开关周期的磁化电流可能无法在可用的关断时间内完成完全复位。   

    这种情况很可能发生在交流线路过零附近、在开关周期内、MOSFET 导通时间为最大值(在 DMAX 下)、关断时间为最短。  这种情况可能发生的最坏情况可能发生在从突然负载阶跃恢复的期间、在导通时间进入 DMAX 的同时、峰值电感器电流可能达到最大、直到输出电压恢复到稳压状态。   
    您不希望 CT 饱和、因为 UCC28070将失去对电感器电流的控制。  

    我建议使用-070A 数据表、因为它包含更多有关时序控制和电感器设计的更新信息。  (UCC28070数据表尚未更新。)  

    此致、
    Ulrich