This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:TPS7A16-Q1已烧毁

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474299/tps7a16-q1-tps7a16-q1-has-burned-down

器件型号:TPS7A16-Q1

工具与软件:

在进行快速启动实验时、TPS7A16-Q1将在0V 至48V 的电压范围内进行烧毁、这种现象涉及5V 输出至接地阻抗150Ω、延迟引脚至接地阻抗0Ω。 数据表中的延迟和 Vin 之间没有关系、是否有任何相关信息? 请帮助分析燃烧的原因,谢谢。

原理图和测试波形如下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有活动的实际范围? 在测试期间以及紧接刻录事件之前查看 VIN、VOUT 和 IOUT 曲线会非常有用。

    延时引脚仅用于 调节 PG 延迟时间、与 VIN 的直接相关性不会导致故障。

    您是否还可以向我发送显示器件/电路板损坏的图片以及已组装、未损坏的电路板和测试设置的图片?

    谢谢你

    Ishaan