This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD 自定义工具和 EEPROM 固件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472558/tps65994ad-tps65994ad-customization-tool-and-eeprom-firmware

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TS3DS10224TPS65994、TPS65994BF TPS66994、TPS65994BH

工具与软件:

先生、

我是否可以知道如何获取 TPS65994AD 的自定义工具?  

我在 E2E 论坛上找到了一个链接并申请了它、但它仍在等待中(请参阅下面的照片)、但没有收到系统发送的电子邮件。 您能帮助我们检查一下这个问题吗?

BTW、我们是否可以通过 I2C 接口使用 自定义工具对外部 EEPROM 进行编程、或者我们是否需要对 EEPROM 进行预编程?

我仅找到了《TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册》、它是否可用于 TPS65994AD?  

非常感谢

B.R.

玉林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对团队执行有关如何获取您的访问权限的 ping 操作。

    我只找到"TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册"它是否可以用于 TPS65994AD?  [报价]

    它不是100%准确、但60%的寄存器会进行校准。 它可能会有所帮助、但绝不是正确的参考手册。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉林:

    您是否为您的 TPS65994AD 应用使用 Intel 参考设计?

    -jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    请参阅英特尔参考验证平台(RVP) PD AIC 选择 TPS65994AD 并使用 TS3DS10224来交换 AUX_P 和 AUX_N

    原理图不会100%跟随 RVP。

    B.R.

    玉林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我的 TPS65994设计访问权限申请今天已经获得批准、我收到了文档"TPS6599xAD_TRM"和应用程序自定义工具。

    在 应用程序自定义工具上、新项目器件列表中不包含"TPS65995AD"。

    我查看数据表 TPS65994BF 与 TPS65995AD 引脚兼容 、是否可以知道这两个器件之间有何区别?

    非常感谢

    B.R.

    玉林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6599x 是基于 ROM 的器件。 有一种方法可以"修补"ROM、但它的空间受限。 每当部件上的空间用完时、我们就会将其"固定"。 引脚获得 TPS6599x YY  部分。 每个引脚的发行顺序是 AC、AD、AE、BF、BG、 BH、BI。  

    TPS65994AD 非常旧、无法支持当前的 PD 规范。 建议当前正在开发 Intel 参考设计的客户使用 TPS66994器件、因为该器件均基于闪存、并将受到多年支持。 由于 USB-ROM 规范每隔6个月更改一次、所以 PD 部件就会失去支持、我们必须遵守该规范。 6个月的更改+有限的 ROM 补丁空间会导致许多旋转和最终 EOL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的板已将 Gerber 取出并立即制作 PCB。

    在 E2E 上查看原理图时、我们没有获得此信息、我也没有在 TI 网站上找到 TPS66994的数据表。

    TPS66994引脚是否与 TPS65994AD 兼容?

    实现大规模生产?  您能为我提供数据表吗?

    非常感谢

    B.R.

    玉林市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS66994与 TPS65994AD 引脚不兼容、但与 CFP 封装兼容、因此、如果您也使用竞争对手器件、我们将 B 引脚与之兼容。  

    最好采用 TPS65994BH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 TPS65994ADRSLR 和 TPS65994BHRSLR 的比较表 ?

    请参阅数据表 TPS65994ADRSLR 与  TPS65994BHRSLR 引脚兼容、我们已经购买了 TPS65994AD 170个

    B.R.

    玉林市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有两者的表比较。 但是、如果您有权访问 TPS65994AD 数据表和 TRM、则还可以访问 TPS65994BH 数据表和 TRM。  

    谢谢!

    Chris