This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:将降压转换器用于常开稳压器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475816/lmr36506-q1-using-buck-converter-for-always-on-regulator

器件型号:LMR36506-Q1

工具与软件:

您好!

我目前正在设计24V 汽车应用。 我有一个电流消耗为60 -70mA @ 5V 的 MCU 和收发器(LIN 或 CAN)。

我的设计适用于24V 系统、因此我无法使用 LDO、因为耗散功率很难处理(24V 输入、5V 输出电压条件下约为1.3W)。 市场上有一些 LDO 来自其他制造商、但它们非常接近此功率耗散额定值、因此我认为没有足够的容差(高达1.1-1.2W)。 产品还 必须通过过压、跨接启动等标准汽车测试、并且这些测试也会强制 LDO 超过平均值。

因此我要将降压稳压器用于常开稳压器。 但我担心使用降压转换器常开而不是 LDO 会对寿命产生影响。 我在产品的整个生命周期(例如5到10年)中是否会遇到任何降压稳压器始终工作的问题?

我不想使用 INH 引脚关闭稳压器、因为我有其他唤醒输入连接到 MCU、我需要检测哪个电源会唤醒系统、因此无法关闭 MCU。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就可靠性而言、这不应产生任何影响、尤其是从降压稳压器的角度来看、功率耗散不是很高。 您可以继续使用它。

    此致、

    Niranjan