This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:电流检测精度

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474239/tps7b7702-q1-current-sense-accuracy

器件型号:TPS7B7702-Q1

工具与软件:

你(们)好。

精度(%)值究竟是什么意思?

逐芯片偏差、感测偏差(温度)、测量电流偏差?

另外、SENSE1、SENSE2、LIM、LIM1、LIM2的漏电流的测试条件为 ENx = GND。 您是否有关于 ENx = HIG 的信息?

我们还需要知道当输出电流低于1mA 时它的准确性 如果您有任何测量数据、可以提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    精度(%)值究竟是什么意思?  -表4列出了整个温度范围内的电流检测精度。 对于5至10 mA、SENSEx 引脚上检测到的电流将在整个温度范围内处于 OUT 处实际值的20%以内。

    您是否有关于 ENx = HIG 的信息? -漏电流是设备被禁用时通过上述引脚的电流。  因此、ENx = HIGH 的信息不可用。 通过感测引脚的电流与通过相应通道的输出电流成正比。  LIMx 引脚(LIM、LIM1和 LIM2)上的电流与 OUTx (OUT、OUT1和 OUT2)引脚上的负载电流成正比、并在内部连接到以1.233V 为基准的电流限制比较器

    如果您有任何测量数据、可以提供吗? -我假设您是指输出电流低于1 mA。 我们没有此类信息。

    此致

    Ishaan