This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:剩余电量变化太慢。

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, GPCCEDV, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474540/bq27220-remaining-capacity-is-changing-too-slow

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDVEV2400

工具与软件:

您好!

我们根据电池规格和 BQ27220技术参考手册来配置这些值、并使用 BQ27220监控900 mA Batteries 的 SoC (充电状态)和电压。                        

   完全充电容量: 900 mA
   设计容量: 900 mA 454.
   设计电压:  默认值:3700 mV
   充电终止电压:默认值:100mV

   我们将通过 I2C 接口写入这些值。 下面列出了我们进行测试的电池规格。 这是锂聚合物电池。
   电池化学:锂聚合物
   额定电压:3.7伏
   设计容量: 900 mA 454.
   最大值 充电电流:450mA
   标准充电电流:180mA
   放电电流:900mA
   标准放电电流:450mA

    由于我们没有使用学习周期来获取电量监测计的配置数据、因此我们已根据电池规格对其进行了配置。
    我们主要更改了电池设计容量(即 ocon.cpa 900mA)、并尝试了许多不同的配置、但我们观察到剩余容量和 SOC 的值变化太慢。此外、当我们重新启动或重新配置任何配置文件值时、它显示的 SOC 值大概是正确的、但由于剩余容量变化太慢、它会再次卡住。 因为我们将获得准确的电压值、以及更新后的 FCC。

    那么、您能否告诉我们、是否缺少某些内容、或者这种电量监测计是否需要完成学习循环才能保证准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

      在查看电量计之前、我会确保您在 BQstuido 的"注册"选项卡中的值已填写、就像您在上面的消息中所显示的那样。 还要确保 在 BQStudio 的"Chemistry"选项卡中有适合电芯的 ChemID。  
      由于此器件算法使用 CEDV 而不是阻抗、因此您无法执行学习周期、而是使用与 BQStudio 一同使用的 GPCCEDV 工具。 最后 、我要在 BQStudio 的"calibration"选项卡下执行"电压"、"电流"和"温度"校准。 在校准期间、完成这些测试非常重要。 如果在执行这些步骤后您的系统对您的需求不准确、则采用阻抗跟踪技术的芯片通常可提供更高的精度来确定电芯的 SOC。  


    CEDV:
    https://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    CEDV 和阻抗跟踪差异:
    https://www.ti.com/lit/an/sluaar3/sluaar3.pdf?ts = 1739549550607&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Firstly%2C%20unlike%20coulomb%20counting%20%2FCEDV,for%20long%20periods%20of%20time



    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的快速回复、我们已浏览了有关您提到的所有步骤的文档、根据这些文档、我们将执行以下流程来配置电量计、您能否确认是否正确。


    步骤1:安装  bqStudio  并连接硬件(bq27220EVM、EV2300或 EV2400)。

    步骤2:   单击"Start Log"按钮(如 bq27220EVM - 744用户指南3.1所述)、使用名为 GPC Packager 的 bqStudio 软件实用程序获取日志。  

    步骤3:使用 TI 的 Battery Management Studio (bqStudio)软件和通过 USB 连接的 CEDV 评估板在三个不同的温度下创建3对日志文件、用于测试的典型温度为5°C、30°C 和50°C。 (如 Gauging Parameter Calculator 的 CEDV 数据采集简易指南中所述)。

              :文件名是:带参数的配置文件(CemType : 1(LiCoO2 ))
                             : 3对日志文件-> hightemp_highrate.csv
                                             -> hightemp_lowrate.csv
                                             -> roomtemp_highrate.csv
                                             -> roomtemp_lowrate.csv
                                             -> lowtemp_highrate.csv
                                             -> lowtemp_lowrate.csv

               :文件中的数据: 时间(以秒为单位)、电压(以毫伏为单位)、电流(以毫安为单位 ,其中放电电流为负值)和直接电池温度(以摄氏度为单位,一个小数位是可以接受的)被记录并存储为用逗号分隔的单独列。

               :此日志从充满电状态直到达到终止电压。

    步骤4:在 TI 引擎(GPC)上以 zip 文件的形式上传此文件。
    步骤5 :从邮件中获取 CEDV 系数。

    步骤6: 使用 bqStudio 配置电池组的校准数据(例如 CC 偏移、电路板偏移、温度、电流和电压)(如 bq27220  校准指南3.1所述)。如果除(如 bq27220EVM - 744用户指南3.2所述)校准窗口中使用的参数(如 bq27220EVM -用户指南 3.3所述)外、数据存储器屏幕上需要进行任何更改、我也会感到困惑。
    步骤7:将设计参数编程到测量仪表(例如 Design Capacity)。  

    步骤8: 将 BATT_ID2设置为1。
    步骤9:配置用于测量此电池组的 CEDV 系数。

    步骤10:通过读取 SOC 确认上述所有参数。

    步骤11 :参数完成后,将所有参数,包括校准,配置和配置文件设置为 OTP 中用于此电池组的所有电量计。

    还请提供以下信息:我们如何在 bqStudio 的"Chemistry"选项卡中确认电池组是否具有正确的 ChemID、 以及我们是否可以使用微控制器的 I2C 直接配置接收到的 CEDV 系数?