This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:TPSM 系列转换器中 LMZ31530RLGT 的替代器件/等效器件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530, TPS543C20A, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473779/lmz31530-alternate-equivalent-part-for-lmz31530rlgt-in-tpsm-series-converters

器件型号:LMZ31530
主题中讨论的其他器件: TPS543C20ATPS53355

工具与软件:

尊敬的团队:

我们计划在我们的设计中使用 TI 降压转换器、根据输出要求、我们需要30A 负载电流、支持用于较低电压(0.6V 至3.3V)的转换器。 我们发现 LMZ31530RLGT 适合我们的应用、并发现 LMZ31530RLGT 是较旧的器件(自2013年起)。 我们看到最新的 TPSM 系列降压转换器具有一些类似的规格。 由于 纹波和瞬态响应存在一些偏差、因此请建议使用 LMZ31530RLGT 的替代器件、我们还需要了解 LMZ31530RLGT 的产品寿命详细信息。

谢谢。此致、
Blessing Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、祝福、  

    TI 没有计划停止提供 LMZ31530、并且根据一般经验法则、TI 不会 停止提供这些器件。

    30A LMZ31530的一些替代产品为:TPS53355 (30A 器件)和 TPS543C20A (40A 器件)。 如果您需要的电流小于25A、我还可以提供其他一些选项。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton:

    感谢您提供的信息。

    谢谢。此致、
    Blessing Selvakumar,
    硬件设计工程师、
    Data Patterns(印度)有限公司