This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:需要效率详细信息

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473666/tps65262-2-need-efficiency-details

器件型号:TPS65262-2

工具与软件:

大家好、团队成员:  
以下是 PMIC 的每个稳压器的用例。
由于这是由电池供电的产品、我们需要准确的效率细节。 请为我们提供以下所列详情的效率详情。
PMIC MPN: TPS65262-2RHBR
降压1:VIN- 7.4V、Vout- 0.9V、Iout- 1.4A
降压2:VIN- 7.4V、Vout- 3.3V、- 570mA
降压3:VIN- 7.4V、Vout- 1.2V、IECG - 610mA
LDO 1:VIN- 3.3V、Vout- 1.8V、- 40mA
LDO 2:未使用
期待您的答复。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我建议您根据应用订购 EVM 板并根据 EVM 板测试效率曲线。 谢谢!

    BRS

    卢西亚