This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:查看用于 ISO7637脉冲5a/5b 测试的设计计算器工具

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474390/lm74900-q1-review-the-design-calculator-tool-for-iso7637-pulse-5a-5b-test

器件型号:LM74900-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74900LM74930-Q1

工具与软件:

您好、先生、

我的客户希望使用 LM74900-Q1满足负载突降测试(ISO7637脉冲5a/5b 测试)并需要反向电流功能、您能帮助查看他们的设计计算器工具并提出一些意见吗?

如果 LM74900-Q1无法满足 ISO7637脉冲5a/5b 测试要求、还请告知您器件正确。 谢谢!

e2e.ti.com/.../LM74900_2D00_Q1_5F00_ID_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_20250214.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    LM74930-Q1是满足 pulse5A 的更好选择。

    请考虑一下、我们就可以进入"评论"页面。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在再次查看以下原理图和设计计算器工具后、您能否提供一些意见? 谢谢!

    我是否可以移除这些0欧姆电阻(R1749、R1750、R1753、R1755、R1756、 R1757)?

    e2e.ti.com/.../LM74900QRGERQ1_5F00_schematics.pdf

    e2e.ti.com/.../LM749X0_5F00_ID_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_0217.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    请将引脚25悬空、否则将失去反极性保护。

    是的、可以移除0欧姆电阻器。 它们只是占位符、以便在电路板上更轻松地返工。

    其余的、原理图看起来没有问题。

    第3部分中未正确填写设计计算器。 当启动期间打开负载时、启动 SOA 可能没有太多裕度。

    此致、

    Shiven Dhir