This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:TPS65400-Q1

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474129/tps65400-q1-tps65400-q1

器件型号:TPS65400-Q1

工具与软件:

您好!

我想说的是、我对 PMU 不是很熟悉。 我关心的是谐波分量。

我的问题是如何处理这些一般的谐波。 我们的交流耦合情况如数据表的图8-10所示。

如果我们将开关频率从600kHz 降低到300kHz、是否也应更改 ROSC?

关于 RCLOCK_SYNC、这是 FPGA 的输入引脚。 当我们更改开关频率(同步频率)时、FPGA 对该频率有任何要求? 从 600kHz 到300kHz?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我找不到图8-10。 您可以发送一下您提到的波形的屏幕截图吗? 谢谢!

    是的、如果您想改变频率、应该改变 ROSC。 对于较高频率、宜减小解决方案尺寸。

    BRS

    卢西亚