This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:LM5156H 应用的电路审核请求

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473105/lm5156h-lm5156h-applied-circuit-review-request

器件型号:LM5156H

工具与软件:

您好、TI 专家

客户已申请对已应用的 LM5156H 进行电路审核。

请检查是否有任何要修改或添加的器件。

e2e.ti.com/.../7103.POE_2B00_SWITCH_5F00_SCH_5F00_REVIEW.pdf

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您的咨询。

    我可以回顾一下原理图。 为此、我需要了解设计规格(输入电压、输出电压、输出电流)。

    此外、如果您填写此器件的快速入门计算器、将会有所帮助。 https://www.ti.com/tool/download/SNVC224

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、
    我会回答你的询问。
    我计划在以下规格下使用它。

    输入电压:8 ~ 32V
    典型值:13.2V
    输出:50V、最大1.2A

    我不知道如何链接您发送的 Excel 文件、因此我要附加该文件。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1_2800_DTEG_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您提供更多信息。

    与原理图相比、计算器中的值之间存在许多不匹配的因素。

    我假设原理图值正确。 那么我有以下几点:

    -电感器饱和电流不够。 在最小输入电压下、电流将上升到8A。

    -请再次检查 UVLO 电阻分压器。 您希望在哪个电压下停止/关断?

    -请再次检查补偿值,使用原理图中的值时,设计将会不稳定。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    感谢您的答复。

    我已经审核了您发送的信息、并重新撰写了这些信息。

    请检查。

    谢谢你。

    Kim.e2e.ti.com/.../POE-SWITCH_5F00_SCH_5F00_REVIEW_2800_ARROW_29005F00_20250218.pdfe2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1_2800_DTEG_29005F00_250217.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    原理图现在看起来似乎很好。

    此致

    Moritz