This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:滤波器和平衡元件的尺寸

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616-Q1, BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463435/bq79616-q1-filter-and-balancing-components-size

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、 BQ79616.

工具与软件:

您好!

我想知道滤波器和平衡元件所需的电阻器和电容器尺寸。 我看到 BQ79616EVM 的参考设计为均衡电阻器使用1206封装、为 VC 和 CB 引脚上的滤波电容器和滤波电阻器使用0603封装。 为了节省空间、可以将后一种组件缩减为0402封装吗?

提前感谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来是关于菊花链布线的问题。 该数据表的第12.1.4节说明差分走线应保持在同一层、可以通过两种不同的方式进行解释。

    -这是否意味着 COMxP/N 对的布线应保持在同一层,例如仅顶层,完全不允许其他层的过孔,或

    -是否意味着  COMxP/N 对的布线应保持在同一层,但只要差分对的两条布线彼此相邻放置过孔,就允许其他层的过孔。 在这种情况下、仍可以平行布线并匹配其阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey

    1.只要保持电容和额定电压不变、就可以选用尺寸更小的封装。 它可能更昂贵、但这由您决定。  

    2. COM 布线可以位于顶层以外的其他层上。 只需确保在差分对周围设置屏蔽、并使其长度与您提到的相同。 只需记住在 COM 布线的顶部或下方也布线。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我们的第一个原型 PCB 刚到、我想使用 USB2ANY 接口适配器对其进行测试。 但是、当我将 60V 连接到 BAT 引脚时、 BQ79616-Q1似乎没有上电。 我以与 EVM 相同的配置将一个 LED 连接到 AVDD 引脚、但 LED 未亮起、表示器件已关闭。 我怀疑这个问题与 LDOIN 引脚有关、因为我在连接电源时测量到该引脚上的4.4V、而不是数据表中预期的6V。 两块原型板就是这种情况、因此我认为问题不是组件/BQ79616出现故障。

    该问题看起来与本主题中报告的问题类似: BQ79616:NPNB 引脚未为 NPN 跳阻器供电-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您是否对如何继续提供建议? 是否可以让 TI 工程师对原型原理图进行审查?

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey

    您可以发布带有原理图的新 E2E、以请求审查。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不希望在线发布原理图、是否可以通过电子邮件进行发布?

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey

    您可以给我发送电子邮件至 q-silic@ti.com 

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    幸运的是、此问题已通过更新 USB2ANY 适配器的固件来解决。 原型现已正常工作、轮询电池电压和平衡功能会按预期工作。

    此致、

    Jeffrey