This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16630的设计问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474724/tps1663-the-design-issue-for-tps16630

器件型号:TPS1663

工具与软件:

您好!

我们将 TPS16630用于  冷却 风扇热插拔保护的新设计、并在下面列出了该设计:

1.初级风扇的最大启动电流为7.5A、TPS16630过载电流限制为6A、 风扇启动电流的保持时间超过3.2us、

因此、请告知您 TPS16630是否是我们的理想之选:

2.请查阅我们的示意图,并告知是否有任何错误:

3.下面是 EVM 参考、我们想去掉 TVS、因为对于我们的 PCB 来说、它的音量非常大、请继续讨论这是否可用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请回顾我们的原理图,并提供你的赞扬,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    在启动期间、电流在7A 范围内保持多长时间?

    我建议使用 PG 引脚作为下游器件的使能。 您已经将 PG 和 FLT 连接在一起。

    Unknown 说:
    3. 下面是 EVM 参考、我们想去掉 TVS、因为对于我们的 PCB 来说、它的音量非常大、请 advsie 是否可用? 谢谢。

    是否满足浪涌要求。 请在移除 TVS 之前评估您的电路板。

    还请检查输入电压瞬态。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    启动时间超过3.2us、恐怕会 因为负载是风扇(线圈绕组设计)而停机。

    请告知我们是否可以 将 PG 和 FLT 连接在一起以解决此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    TPS1663具有快速跳闸(2个 IOL、这意味着如果您设置5A、则快速跳闸的电流将为10A。 如果电流超过10A、器件将关断。

    但是、如果电流为7A、器件将限制电流。 器件不会关闭。 器件将达到电流限制但会恢复。

    您可以在下面的波形中检查以下电流限制。

    限流期间、FLT 引脚将变为低电平并恢复。 那么、我建议使用 PG 引脚。 如果 FET 关断、PG 将变为低电平。

    请告诉我您是否清楚这一点。

    谢谢  

    Amrit