This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:负输出有一些波动

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474808/tps65131-negative-output-has-some-fluctuation

器件型号:TPS65131

工具与软件:

你好的支持者,

我需要一些建议来实现 TPS65131的负输出稳定运行。

正输出正常、但负输出不时会波动(看起来像谐振)。

在我的设计中、目标负输出电压为13.7V、因此 选择了其中一个反馈电阻88.7k Ω

而不是 TPS65131数据表上的121.2k Ω。

我根据 TPS65131数据表选择了前馈电容器7.5pF。

 是否应该更改前馈电容器? 或者、为了在我的设计中实现稳定运行、我应该怎么做。

我感谢您的任何建议。

此致、

H. Yamai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamai:

    你是否已经捕获了任何波形? 可以尝试移除前馈电容器。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢快速响应。

    以下是具有/不具有前馈电容器的负输出波形。

    拆下前馈电容器后、它似乎偏离波动。

    我能认为这是一个解决方案吗?

    此致、

    Yamai

    1) 1)带前馈电容器。

    2) 2)不带前馈电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamai:

    是的、前馈电容器用于调整环路性能、可以将其移除。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我明白了、非常感谢。

    此致、

    Yamai