This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:BQ79656定制 PCB 和自动寻址功能存在问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463071/bq79656-q1-issue-with-bq79656-custom-pcb-and-auto-address-function

器件型号:BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!

我开发了一个采用 BQ79656 IC 的 PCB、隔离板是一个具有电容器隔离的独立 PCB、如 BQ79656数据表的"不同 PCB 上的电容器隔离"下所述。 我们使用 USB2ANY 通过连接到 BQ79600 EVM 的10引脚连接器、使用 USB2ANY 随附的电缆测试了设置。 BQ79600 COMH 连接到定制板的 COML。

在组装的五个电路板中、只有两个正在工作。 所有五个电路板都接收唤醒信号、当通过 GUI 发出唤醒命令时、连接到 AVDD 的 LED 会亮起。 然而、自动寻址功能不会在三个电路板上产生任何结果。

我似乎遇到过本文中提到的同样问题:"BQ79656-Q1:无法使用 BQ79600EVM 进行通信-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛"

 您能告诉我们如何解决此问题吗?

此致、
Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、

     出现此问题通常是由于隔离原理图不正确、隔离元件之间或 BQ79656的 电源之间的连接不良而导致在钳制输入电流(在50mA 或更多器件周围建立电流钳位是合适的)。 您能否提供需要查看的隔离原理图?

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Abdel、

    很抱歉这么晚才回复。 我调试了这个问题、问题出在两个不工作的板上的隔离电路。 已安装隔离器、我们尝试使用 COMH 和 COML 端口进行通信。 移除隔离器(ISO7742FDBQR)后、两个电路板开始通信。

    我已附上隔离器原理图:

    即使未安装隔离器、我们也应该为 RX_BQ 安装上拉电阻器?

    此致、
    Arun