This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:RDSon 与 ISW

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473782/lm5164-q1-rdson-vs-isw

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户正在计算 LM5164的功率、当 ISW 为100mA 时、数据表中只有 RDSON 值、是否有 RDSON 与 ISW 的曲线或工作表、他们需要知道其他电流(例如500mA)下的 RRDSON 值。

谢谢。

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    要估算功率损耗或效率、 快速入门计算器 很有用。 您可以根据运行条件(Vin、Vout、Iout、Fsw)填充并计算损耗和效率。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您还有其他疑问吗? 由于不活动而关闭此主题帖。