This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259474/TPS259480

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475378/tps25947-tps259474-tps259480

器件型号:TPS25947

工具与软件:

大家好!

我有一个与 TPS259474/TPS259480相关的问题。

关于反向电流保护,在两个项目中的反向电压:VREVTH 可以非常低到22.3mV/14.8mV,以激活反向阻断系统和关闭电源轨输出。

在每个典型电源系统中、我们的纹波在输入到输出之间不一定是同步的。

我们可以说,由于在外部的纹波 Vout 将提高到 Vin 以上,几毫伏- 30mV,这种情况可能发生在一个良好的工作 system.it 可达~50mVin 以上,或更多...  

但是,随着这个低电压下降到22.3mV/14.8mV,这可以触发项目关闭和故障/ PG 引脚激活低电平,到电源原理图上的其他电源单元,所有的时间,导致这个电源打开和关闭围绕时钟,不?  请说明此 BFET 比较器和控制器的工作原理、以便所述问题或类似问题不会触发电源轨的开关、从而产生受良好保护的 Vout 轨、 但没有稳定的 Vout 轨?   

不清楚此项目如何创建一个持续工作的稳定电源轨、请告知。   

THX。

Nitsan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitsan、

    我理解您的顾虑。 在最终应用中、输出电容通过吸收这些噪声/尖峰来帮助防止这种行为、并且器件还会在它脱离 RCB (如果触发)时执行快速恢复。

    您的终端应用是什么? 您是否期望来自输出侧的大量噪声/尖峰?  

    此致、
    Arush