This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641:模拟调光驱动波形异常。Ω

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474776/tps92641-tps92641

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5A

工具与软件:

原理图:μ A

参数设置开关频率300K  VOUT 3.3V 模拟调光25A μ A

异常波形电流10A以上 MOS驱动波形变化了。μ A

  

 通道2为电流。μ A

正常时测的波形。μ A

调试过程中:CS串接电阻0R-1K  

MOS串接电阻0R Ω-10R

电感:1uH 2.2uH 3.3uH     4.7 10uH 都有调整。

开关频率:200K 300K 500K调整。

输出电容:1uF 10uF 20uF 30uF 40uF 100uF

问题1:电感选用多少合适?输出电容多少合适?μ A

问题2:异常波形如何排查、解决。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鹏程先生/女士:

    对于问题1、数据表应包含足够的信息供您进行设计。 如果可能、请将您的原理图更清晰的版本发送给我(可能通过电子邮件发送)、我可以帮助您进行原理图审核。

    对于问题2、请检查是否发生引导 UVLO (请参阅   数据表中的第7.3.13节"引导欠压锁定(UVLO)")。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鹏程先生/女士:

    如果原因是启动 UVLO、则可以考虑扩大启动电容器的电容或将开关 MOSFET 更改为具有较低 Qg 的 MOSFET、看看它是否有用。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鹏程先生/女士:

    我快速看一下您的原理图。 D25二极管极性错误。

    有几件事需要检查:  

    • 您是否曾尝试过 CSD18563Q5A? 如果是、结果如何?
    • 测试过程中 Q18和 Q17的状态是什么? 通常、当使用并联 FET 时、不建议像在原理图中那样使用大输出电容。
    • 如果您可以在一个文件中汇总所有的当前结果并在示波器捕获中标记信号/在原理图中标记测量点、会更方便我一起来看看。 谢谢。

    此致、

    Steven