This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:从5V 电源驱动显示器背光

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475284/tps923652-driving-display-backlight-from-5v-supply

器件型号:TPS923652

工具与软件:

你(们)好

我想知道是否可以使用5V 电源驱动以下显示屏背光:

通常、数据表中的示例考虑了许多 LED 的串联、但电流很小。
在使用此驱动器和5V 电源时、您是否发现任何问题?

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    如果您想 在这种情况下使用 TPS923652、则应注意两件事:  

    1. 您应确保输入电压不会降至  4.5V 以下。
    2. 您应将开关频率设置为相对较低、以避免触发开关 FET 最短关断时间(您可以参阅数据表中第7.5节"电气特性"中的参数 t_min_off。)

    此致、

    Steven