This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:静电放电(ESD)保护

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473960/tlc5947-electrostatic-discharge-esd-protection

器件型号:TLC5947

工具与软件:

我正在寻找有关保护连接到 TLC5947的 LED 的建议方法的反馈。 在当前配置中、我们在馈送 LED 的24V 线路上使用 TVS 二极管、但仍观察到 TLC5947会被系统 LED 区域的 ESD 脉冲损坏。 结果包括 ESD 冲击时 LED 亮度的变化和/或 ESD 冲击时 TLC5947的损坏。

作为参考、LED_SUPPLY_A 网络为二极管提供24V 电压、并受 D45保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    ESD 等级是多少?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要此器件使用人体放电模型来处理+/- 8kV 接触放电以及+/- 15kV 空气放电 ESD 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    根据数据表上的 ESD 等级、我认为 TLC5947不能承受这样的 ESD 等级。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到、单个元件无法承受 ESD、但我希望有一种能够起作用的外部保护策略(例如、以 x、y、z 的方式配置额外的 TVS 二极管、这种策略通常用于保护大多数 IC、因为8kV 和15kV 通常远高于标准内部保护)。

    但是、如果 TI 建议不采用任何方法来保护此电路、您是否可以推荐替代元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    您是指另一个 LED 驱动器、它具有与 TLC5947相同的规格、但可以承受更高的 ESD 等级?

    BR、Jared