This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:有关2端口解决方案的问题。

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468916/tps66020-questions-about-2ports-solution

器件型号:TPS66020

工具与软件:

你(们)好

系统上应用了两个 USB Type C 端口、我们要求您验证 TI 解决方案、从而使两个端口的电源系统能够按如下方式满足灌电流/拉电流要求。

技术

-无论连接哪一个 A/B 端口,系统电源都必须可用

-当一个端口在受电模式下受电时,另一个 B 端口必须在供电模式下为设备供电

-如果 B 端口在灌入模式下接受供电,则另一个 A 端口必须在拉出模式下为设备供电

  :接收模式为5V、3A 电源
:  供电模式为5V、1.5A 电源

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能否详细介绍一下它用于何种终端应用?  

    什么 PD 控制器与 TPS66020配对?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    PD 控制器尚待确定。
    查看了 应用手册后、我提出了问题。

     https://www.ti.com/lit/an/slvaeg7/slvaeg7.pdf?ts = 1738656758296&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D1%2526searchTerm%253DSLVAEG7 应用手册。
    而且客户不想打开详细信息。
    您能告诉我如何进行个人沟通吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您可以通过 e2e 直接消息向我发送消息、我已经向您发送了消息。  

    请向客户发送详细信息、包括他们正在设计的名称和应用、以便我们为您提供进一步的支持、谢谢!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    TPS66020是一种外部电源路径开关、由没有集成电源路径的 PD 控制器进行控制。  如果客户希望将此器件与双端口 PD 控制器配对、则每个端口可以实施一个 TPS66020 (或根据其应用的要求)。  

    客户是否正在寻找具有集成电源路径的双 PD 控制器的替代方案? 您能否提供有关客户询问和要求的更多详细信息?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉这么晚才回复。
    我在您的个人信息中传递的信息就是全部。
    还有其他需要吗?
    您能否根据您提供的内容推荐解决方案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    客户是否希望将 TPS66020与可支持 EPR 的双端口 PD 控制器配对? TPS66020仅支持 SPR (标准功率范围高达100W)应用、是一款电源路径器件、而不是 PD 控制器。  

    我在这里有一个问题是什么、您能否详细阐述客户的问题(特定器件类型、他们是否在寻找 PD 控制器、保护器件、电源路径等)?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户想要整个解决方案。
    他们了解了 PD 控制器 IC + TPS66020、并询问要使用哪个 PD 控制器 IC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 美国已于今天关闭。 很抱歉耽误你的时间。