This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:未见降噪效应

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472454/tpsf12c1-noise-reduction-effect-is-not-seen

器件型号:TPSF12C1

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我们收到一位客户的报告、称他们使用设计工具创建设计、但发现对降低噪声的影响很小。
我已附加了 Excel 工具。
您能不能就我们今后应做哪些调整给我们一些建议?

此致、

Higa

e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_5F00_PFC4kW.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    负责该产品的应用程序是 OOO。 当他回来时,他会作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Ben-San

    您认为 AE 何时能够做出回应?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    我已经添加了 Abhijeet 谁可能能够在这个线程鸣响。 主 AE 将于2月24日返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa San

    感谢您附加快速入门计算器! 通过查看结果、我可以看到 AEF INJ 引脚在给定的一组系统参数下饱和(快速入门计算器的9月7日)。 您能否分享客户的 AEF 原理图以及如何将其连接到 EMI 滤波器。 此外、我们还需要客户在快速入门指南中输入 CM 扼流圈阻抗与频率数据、以便准确地对 AEF 元件进行建模和计算。 您能否检查客户是否遵循了此步骤

     AEF 饱和时、将不会有源 EMI 滤波。 客户可以探测器件的 INJ 引脚、以检查 AEF INJ 引脚是否饱和。

    如果他们发现 AEF INJ 引脚饱和、则可以按照调试步骤进行尝试

    1.请与客户核实他们是否可以增加稳压器侧 Y 电容器(从2.2nF 增加到6.8nF 左右)

    2.您能检查系统的 Y 电容限制是多少。 是否可以将 CINJ 从4.7nF 增加到10nF 或更高?

    3.它们可以增加 CD1和 CD3的值(22nF 或更高),并调整阻尼响应以使 AEF 器件退出饱和状态

    4.将 VDD 电压增加到16V  

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abhijeet-San

    感谢您的答复。

    我会与我的客户确认您的询问。

    我想确认一些事项、以便我能够正确理解您的问题。

    您说: 通过查看它、可以看到 AEF INJ 引脚在给定的一组系统参数下处于饱和状态(快速入门计算器的9月7日)。

               问题1: 您在快速入门计算器的以下部分中所指的部分是否正确?

                

      您说过:  我们还需要客户在 QuickStart 中输入 CM 扼流圈阻抗与频率数据,以便准确地建模和计算 AEF 元件。 您能否检查客户是否遵循了此步骤?

               问题2: 这是否意味着我需要手动​​在快速入门计算器的"CM 扼流圈"选项卡中输入所有值?

    您说: 客户可以探测器件的 INJ 引脚以检查 AEF INJ 引脚是否饱和。

               问题3: 如何检查 INJ 引脚? 应该检查电压吗? 如何知道它是否饱和?

    我将分享他们的电路图。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abhijeet-San

    您能检查一下吗?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Higa San

    请查找对您的问题的答复

    是的、客户快速入门计算器中的步骤7显示、INJ 引脚摆幅为214Vpp、而器件 VDD 仅为12V。 因此、我们应该将 INJ 引脚摆动保持在器件的 VDD 范围内(根据 DS 规格)、该范围通常约为9Vpp。

    2.客户可使用阻抗表或扼流圈制造商应能够以所需格式提供此数据。 您可以在快速入门计算器的选项卡2中复制并粘贴此数据


    您应该在器件的 INJ 引脚处进行探测。 当 AEF 不饱和时、您应该会看到正弦波、如 INJ 引脚上的签名。 当 AEF 饱和时、您可以看到、随着 INJ 引脚达到 VDD 轨、峰值会削波(放大后看起来更像梯形波形)

    希望这对您有所帮助

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abhijeet-San

    感谢您发送编修。

    我理解得很好。

    我会 让我向客户确认。

    顺便说一下、我收到了客户的原理图和板布局信息。

    您可以查看一下吗?

    此外、由于这些信息不能公开、我想通过私人消息将其发送给您、那么您能否告知我您的电子邮件地址?

    此致、

    Higa