This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:LM74500-Q1

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474969/lm74500-q1-lm74500-q1

器件型号:LM74500-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在使用 LM74500-Q1、并在电路中使用以下给定值 (这些值仅供参考、我们已使用)。

我们需要计算 MOSFET 的开通时间以及安全工作区(SOA)。 如果能为我们提供、那将会很有帮助 有用的设计公式 以计算上述值。

谢谢!

Mukunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukunda:

    您能不能帮助我理解为什么要在栅极引脚上添加 RC?

    LM74500-Q1驱动理想二极管 FET、控制栅极压摆率不会对输出电压产生影响、因为体二极管始终具有输出路径。

    此致、

    Shiven Dhir