This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:输出纹波问题

Guru**** 2384830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471458/lm5023-ripple-at-output-problem

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

您好!

我有 SMPS 项目, 其中我有6.5V @ 1.5A 输出,如下图所示:

但是、满负载输出(约为1.3A)具有此行为、如图所示: 

我是否需要更改电容器(C13和 C15)、是否进行任何计算? 或者需要更改其他线性调频脉冲参数吗? 
在这种情况下、进行下一步的最佳方式是什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关该项目的其他信息:

    输入电压(65至285VAC)
    C_Bulk = 24uF 450V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要正确设置反馈环路。 请参阅我们的 EVM 设计示例。

    也可以使用 PSpice 模型对电路进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、抱歉、您能更好地向我解释一下吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将提供更多信息。。 关于: 

    1.这是原理图:


    变压器5、6上的输出
    如果它没有负载、并且输出端会发生这种行为: 
    但是、当应用 加载时、行为开始发生、如两个相应的图像所示:
    负载越大、情况就越糟 
    我增加了​​电容器 C13和 C15的值并注意到它有所减小、但我认为这样的值不会被解决...
    我还注意到、在 VCC 引脚上测量附近的电容器、行为与最后一幅图类似...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    原始响应者 Ning Tan 正在旅行 、无法轻松响应。  
    我将尝试帮助您调试这个问题。  

    我认为 C13和 C15不涉及此问题。  (但我确实认为 C15应与 C13并联放置在电感器 L2的后面。   

    输出波形显示了类似于反馈延时时间的环路不稳定的症状。
    在原理图中、我看到 LM5023 COMP 引脚上有两个电容器:C19和 C24。  图像分辨率很低、我不确定参考符号编号或值。  但 C19似乎是47nF。  我无法知道 C24有多大的值。   

    在任何情况下、光耦合器输出上的过大电容都会延迟反馈信号、从而可能导致出现明显的症状。
    请从电路中移除 C19、然后查看是否减少了输出纹波。   
    如果 C24 > 1000pF、请也将其移除。  
    环路补偿应由 TL431稳压器上的元件主导。  

    此外、我建议将 R23移至光耦合器引脚1和2。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ulrich  

    我 首先移除 C19 (47nF)和 C24 (1000pF 50V)...首先 输出继续行为、但稍后停止(甚至没有时间测量纹波)...

    我观察到、VCC 电容(C17)电压降至2.83V (远低于停止电平)、我没有改变电阻 R23 (1K)、并在输出端保持相同的电容(在电感器 L2之前和之后) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我设法通过改变反馈电容来解决纹波问题、但峰值仍然占主导地位... 有什么技巧吗?