This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:UCC14240-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1, UCC14240-Q1, UCC21738-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473181/ucc14240-q1-ucc14240-q1

器件型号:UCC14240-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC14241-Q1、、 UCC21738-Q1

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 UCC14240隔离式直流/直流模块来驱动一对 UCC5390S。
据我了解、可以使用 UCC14240产生的双路输出电压为 UCC5390S 供电。
UCC14240应生成+15V 和-5V 电压、为栅极驱动器的隔离侧供电。
现在我正在尝试指定 COUT3的值、但我无法正确解释组件数据表中所列参数的含义以及如何确定它们。

•I (COM-COM)是从 VDD 到 VDD 的总电流、不包括平均栅极驱动电流。

•I (COM-COM)是从 VEE 到 VEE 的总电流、不包括平均栅极驱动电流。

•IQ_DRIVER_VDD-COM 是栅极驱动器来自(VDD–COM)的最大静态电流、并必须包含通过外部逻辑从 VDD 拉取的任何电流。

•IQ_DRIVER_COM-COM 是栅极驱动器来自(VEE–VEE)的最大静态电流。

•IOTHER_LOAD_VDD-COM 是外部逻辑从 VDD 拉至 COM 的最大电流。

•IOTHER_LOAD_COM-COM 是外部逻辑从 VEE 拉至 VEE 的最大电流。

初步原理图如下、欢迎提出任何建议。  

此致、  
Federico Filosomi.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Federico,

    一些帮助您入门的建议:

    1. 建议使用 UCC14241-Q1或 UCC15240/1-Q1。 所有这些都与 UCC14240-Q1 p-2p 兼容。 以"1"结尾的版本是5kV 隔离、以"0"结尾的版本是3kV 隔离、15240/1与14241是2W 与1.5W 最大功率能力。  与 UCC14240-Q1相比、UCC14241-Q1或 UCC15240/1-Q1具有改善的抗噪性能和更长的软启动时间、可实现更可靠的启动。 UCC14240-Q1是 TI 发布的第一个版本、未捕获这些改进。
    2. 您似乎尚未使用 UCC14241-Q1 Excel 设计工具。 Excel 设计工具将帮助回答您列出的所有问题、 点击此处下载、 您将看到在确定电容器、RLIM、反馈分压器等规格方面的设计设置有多简单  
    3. UCC14240EVM-052 是另一个值得考虑的好资源、并且该 EVM 已配置为 VDD COM=+15V、VEE COM=-5V。 即使您没有订购 EVM、也请从 此处下载 EVM 用户指南

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您发送编修。 这是非常有帮助的、我已经差不多完成了我的工作。

    但是、我仍然有关于 Excel 使用的问题、特别是关于的拆分 IQ_driver 进行了测试。 Excel 工作表中定义了两个参数:

    • (VDD–COM)的栅极驱动器静态电流: IQ_DRIVER_VDD
    • (COM–VEE)的栅极驱动器静态电流: IQ_DRIVER_VEE

    在查看多个栅极驱动器的数据表时、我通常只看到其中列出了一个静态电流值。 例如、在中 UCC21738-Q1 我只找到这些 IVDDQ 指定的.

    我假设该值对应的 IQ_DRIVER_VDD (VDD–COM) 、while IQ_DRIVER_VEE (COM–VEE) 应视为零。
    您是否想确认我的假设是否正确?

    期待您的见解。

    此致、
    Federico


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ISO 栅极驱动器数据表中仅提供了一个 IQ、则 在 Excel 工具中为 IQ_DRIVER_VDD 和 IQ_DRIVER_VEE 使用该值。 还建议使用按照 Excel 工具中所述配置为 RDR 的 RLIM。 绘制类似于 EVM 用户指南中所示的原理图(包括 RLIM 的 RDR、即使 EVM 没有)、当您开始 PCB 布局时、请注意 UCC14241数据表的第12.5节中的 PCB 设计指南

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    再次感谢。
    我希望我不会再打扰你了... :)
    希望这是最后一个问题:
    我可以将 UCC14240与 UCC5390S 一起使用吗?

    目前、我正在考虑采用 UCC14240来为两个栅极驱动器供电:
    UCC21738和 UCC5390S。
    对于 UCC14240是否可用于为第二个驱动器供电、我仍然有一些担忧。

    此致、

    Federico  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Federico,

    例如、三相逆变器中有许多示例、其中单个 UCC14241会为所有三个低侧 ISO 栅极驱动器提供偏置、而三个高侧 ISO 栅极驱动器中的每一个都有自己的专用偏置、只是因为高侧分立式元件都以每个逆变器相位的不同中点为基准。

    在您的情况下、如果出现以下情况、您可以同时偏置两个 ISO 栅极驱动器:

    1. 两个栅极驱动器将驱动以同一 GND 为基准的分立器件
    2. 总功率在 UCC14241的能力范围内。 在 Excel 工具中、将总栅极电荷 Qg 输入为2倍、从而计算2个驱动器、这将使 UCC14241所需的功率加倍。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    我是否可以仅使用一个 UCC14241为 Vienna 整流器一个桥臂的两个栅极驱动器供电?



    此致、  
    Federico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案与前一个相同。 如果 UCC14241可以提供所需的功率(检查 Excel 电子表格中的结果)、并且您偏置的栅极驱动器都以同一个 GND 为基准、那么是的。

    Steve