This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ756506-Q1:NFAULT 引脚始终为低电平

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475309/bq756506-q1-nfault-pin-is-always-low

器件型号:BQ756506-Q1

工具与软件:

你(们)好

我正面临   这样一个问题、即使 DEV_CONF 寄存器中的 NFAULT_EN 位清零、NFAULT 引脚也始终为低电平。

有人知道我吗?

RB

越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viet:

    NFAULT 引脚应通过上拉电阻器上拉至 CVDD。 请读回0x0002/DEV_CONF 以仔细检查 NFAULT_EN=0是否正确。 谢谢。

    BR

    Alex Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 明白了。

    nFAULT 通过 J2上拉->我忘记了这个
    断电:nFault = 4.44V
    唤醒:nFault = 0.01V
    读取0x0002/DEV_CONF = 0x54

    发送0x0002/DEV_CONF = 0x00
    nFault = 4.95V ->正确

    BR、

    越南