This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:使用 VAC 等于 VBAT 的电压充电

Guru**** 2550930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475046/bq25820evm-charging-with-vac-equal-to-vbat

器件型号:BQ25820EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25820

工具与软件:

您好!

我们已将 EVM 配置为 VBAT = 55V、并要通过连接到 VAC 的 PSU 以55V 的电压进行充电。 但是、在将 VAC 设置为高于 VBAT ~2.5V 之前、不会进行充电。  

是否可以将 EVM 配置为在 VAC 等于 VBAT 时充电? 器件是否能够将 HIDRV1设置为100%的占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    是否可以将 EVM 配置为在 VAC 等于 VBAT 时充电? 器件是否能够将 HIDRV1设置为100%的占空比?[/报价]

    不、这是不可能的。 BQ25820是仅降压充电器、因此输入需要高于电池电压。 如果您需要降压/升压充电器、建议使用 BQ25750。

    此致、

    Christian。