This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966-Q1:建议

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474926/lm34966-q1-suggestion

器件型号:LM34966-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在尝试对电路进行仿真、但无法获得预期的结果。

要求:20至27V (输入)至24V/2.7A (输出)。

另一个问题:可以提供与交流电压相同的输入吗?

我已经随附了参考图像和表单 TINA 仿真文件。 "我要跟你谈谈。"

 e2e.ti.com/.../AC-to-DC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreehari:

    感谢您通过 e2e 联系我们。 TINA 仿真环境已过时、我们不对其发布任何新的更新。 我们建议使用 PSpice for TI 来仿真我们的器件。 您是否可以将仿真迁移到那里?

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     实际是尝试在 PSpice for TI 中进行仿真、但得到了这个错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreehari:

    您是否使用最新的 PSpice for TI 版本? 您是否已尝试再次关闭和重新打开仿真工具?

    请告诉我、如果您在尝试此操作后仍然遇到此错误、谢谢。

    此致、

    Federico