This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:使能引脚问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475218/lm5164-enable-pin-question

器件型号:LM5164

工具与软件:

您好!

我正在使用具有24V 输入电压和3.3V 输出电压的 LM5164 IC。 电路板由电池供电、因此、当电路板处于"睡眠"模式时、通过将"PS_EN"拉至高电平来关闭此降压。 当 FET 导通时、使能引脚上的总电阻为2M Ω(R1330、R1333)、以便在"睡眠"模式下通过电阻器消耗更少的功率。 当我关闭 FET 时、应该打开降压稳压器。

我的问题是:

  1. 通过 EN 引脚的最大漏电流是多少? (包括温度变化)。 因为当 FET 关闭时、使能引脚上至少需要1.5V 的电压。
  2. 我是否可以关闭输入电压并使用外部 PS 为 lm5164的输出提供3.3V 电压? 不会损坏 LM5164?

 

谢谢你

Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    我们没有第一个问题的数据、但我可以告诉您、它将低于1uA。  当使能 FET 关断时、EN 引脚的电压应大于1.5V。

    是的、您可以 按照上述原理图、通过断开输入电源来关闭 LM5164、从而关闭 LM5164而不会损坏器件。  

    David。