This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:通过 BQStudio 进行电流校准

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461034/bq76952-current-calibration-via-bqstudio

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我已经在 BQ76952EVM 电路板周围构建了一个高电流电路、大致如这里所示:
(我已实际断开板载 FET 和电流检测路径、以使用外部 FET)。


传感器 电流增益 通过 BQStudio Calibration 选项卡、在 BQ76952EVM 电路板上(校准电路板偏移后)




程序指出我的当前流方向错误(?)。 (增加校准电流不会通过)。

"电流校准-电流低或向仪表施加的电流与输入的电流值方向不匹配。  充电电流为正、放电电流为负。"

我正在对电池放电、可以使用万用表测量 Rsns 上的正确压降。
是的、我已经仔细检查了与 SRP 和 SRN 的引脚连接是否正确(电池负极侧的 SRP 和电池包负极侧的 SRN)。

-在我将施加的电流设置为正数后,校准 通过。
总电流读数幅度保持正确、但符号错误、因此 BQStudio 在放电时显示正电流...

是否有任何其他参数需要设置/校准、我 在这里遗漏了该参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AhtoM、

    根据给定的错误、器件可能检测到足够的电流、因此它发生了故障。 您可能需要使用来校准电流 第2.6节电流校准 更改了 BQ769x2校准和 OTP 编程指南 、以查看其效果是否更好。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:
    在我之前的答复之后,我似乎已经解决了它,但我注意到它是断断续续的。
    "
    乍一看、我也让它通过 BQStudio 工作。
    我改进了外部电流路径构建、并确保与 EVM 上栅极驱动器信号的大多数连接断开、从而仅影响外部电路。

    此外、我注意到外部 I2C 连接器以 PACK-而不是 BAT-为基准(一旦我有效地从 EVM 中删除了 PACK-、就会导致问题)。 我确保了正确引用我的外部器件、以便 I2C 能够正常工作、现在 BQStudio 能够了解-1000mA 电流消耗(或任何其他电流消耗)、我可以通过 GUI 进行校准。
    "

    "缺乏电流"没有解释为什么负面的-1000mA 不工作,但1000mA 没有。
    我即使在10A 放电时也测试了 BQ 校准、但未成功。
    我有时会收到一条错误消息、指出无法识别器件 MAC 的前两个字节或进行 SMTH 类似(通过 USB)。 尽管通信似乎正常。

    我注意到我能够通过 BQStudio 进行电流校准 具体取决于我用于测试的电池、
    当使用6S 32Ah LiPo 时、无法使用负放电电流值进行电流校准。
    只有正极有效、但放电时出现错误方向。

    使用较小的2.2Ah 6S 锂聚合物电池时、电流校准顺利通过了负放电电流。

    我们注意到的是、32Ah 电池的当前计数值为正值、对于2.2Ah、在放电-1A 时的当前计数值为负值。
    不确定原因是什么、以及它是否会对校准产生影响?

    这是否也是我们在使用 OTP 指南时遇到不稳定行为的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AhtoM、

    如 EVM 用户指南中所述、EVM 使用1m Ω 检测电阻、在低电流下校准将导致电流分辨率粒度下降。 这样可能会在电流较高时出现明显误差。 在较高的电流下进行校准有助于降低这种影响。

    我还被告知、建议使用电源尝试校准它、而不是使用电池、因为您有可能尝试让 bqStudio 校准-1000mA 的增益、但器件看不到电池提供的这么多电流。

    您还能分享一下原理图吗?

    您通过 OTP 指南看到了哪些不稳定行为?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最奇怪的事情。 今天早上、通过 BQStudio 实现的一切都正常运行、即使是有问题的电池也是如此。

    也许 EVM 需要重新启动。 因此、目前尚不清楚到底是什么原因造成了这种情况。

    感谢提示。 除了使用电池之外、进行实际校准可能是一个好主意。