This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772支持负电压输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475223/lm51772-lm51772-support-negative-voltage-output

器件型号:LM51772

工具与软件:

大家好、团队成员:  

客户正在寻找负电压输出、最小电压为-40V/5A、输入电压可以是24V 或48V 输入、以及数字控制接口。  

我们要确认 LM51772是否可以支持 IBB (反相降压/升压)拓扑等负电压输出?

谢谢、此致

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    不、LM51772不支持负。 输出电压。

    此致、

     Stefan