This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702DRHBRQ1 PG0引脚电压问题。

Guru**** 2587035 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475128/lp87702-q1-lp87702drhbrq1-pg0-pin-voltage-issue

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

HII

我面临与 PG0信号相关的问题。 我在该引脚处获得0.9V 电压。

我附上了原理图供您参考。

PG0引脚通过10K 进行上拉

我们将其用于 AWR1843雷达应用。

我检查了几个条件

1.两个降压转换器的输出电压分别为1.8V 和1.24V。

2.升压转换器的输出电压为5V。

3. VANA 引脚的输入电压为3.3V

4. VMON 引脚的电压为 VMON1 = 0.65V、VMON 2 = 1.8V。

5.在25摄氏度的环境下、30分钟后 PMIC 的温度是30摄氏度

问:PG0引脚上的预期电压为3.3V、但我们得到的电压仅为0.9V。 会出现什么问题??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    您看起来不是简单的10k 上拉电阻器、而是由三个电阻器形成的电阻分压器:

    该电阻分压器将在 TP23处产生大约1.73V 的电压。  

    我担心二极管是否会对该电压电平产生一定影响、因此请检查 JTAG_NRST 信号电平是多少。

    是否可以移除肖特基二极管(或其与 JTAG_NRST 信号之间的100 Ω 电阻)以及上述电阻分压器的中间电阻、然后检查电压?

    SPST 也是如何操作的? 它是否是触觉开关/按钮、不能由电路本身操作、而需要人工操作?

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了分压器中的肖特基和中间电阻、现在电压为3.12V。

    感谢问题已解决。

    SPST 是轻触开关。 操作需要人工操作。

    谢谢

    Ajay Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    很高兴听到这一点、至少现在解决了问题。  

    此致、

    Niko