This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:怪异的现象

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475117/lm27762-weird-phenomenon

器件型号:LM27762

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们正在看到一个奇怪的现象。

对于具有相同输入/输出电压的多个器件、有些器件的 PGOOD 处于低电平、有些器件则处于高电平。您能解释一下吗?

我们可以说输入电压(5V)相当有噪声(~200mVp-p)、输出电压噪声相当大以及~200mV。 正输出电压为5V、负输出电压为-2.5V。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    根据数据表(如下所示)、您需要注意输入电压的最小余量、该余量也取决于输出电流。

    Vin = 5V、Vout=5V 是不可能的! 在这种情况下、该器件不会调节输出电压- 这意味着您还会在输出端看到输入噪声。

    如果目标输出电压通常达到95%、则 PG 信号为低电平。 我想在您的情况下、仅由于容差、在某些器件上才会达到边际阈值。  

    例如:Vout = 5V @Iout = 250mA 需要的最小输入电压为5.3V。

    此致、
    SEPP