This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:TPS92513DGQT

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460489/tps92513-tps92513dgqt

器件型号:TPS92513

工具与软件:

您好!  

我们采用 TPS92513DGQT、用于通过微控制器控制的 PWM 进行 IR LED 调光。  

我们面临 LED 故障、因此我们怀疑 IC TPS92513在关断至导通状态下会在 输出端提供瞬时峰值电流、从而使 LED 开路。

 near LED +和 near LED -上串联了三个 IR、near LED +和 middle _LED-上连接了两个 LED。

两个电路中的电流均限制为0.717A。 使用的 IR LED 的正常工作电流为0.7A、LED 的绝对电流额定值为1000mA。

请确认电路是否会损坏 LED。

IR LED 参数。

TPS92513的原理图

等待快速响应。

此致、

Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我快速浏览一下您的原理图、没有看到明显的错误。 只是仔细检查- C23和 C18是否打开(未安装组件)?

    [报价 userid="131389" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460489/tps92513-tps92513dgqt "]我们面临 LED 故障、我们怀疑 IC TPS92513在关闭至开启状态期间会 在输出端产生瞬时峰值电流、从而打开 LED。

    请尝试捕获 LED 电流波形、并请分享示波器捕获。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未安装 C23和 C18。

    请查找在电阻器 R136和 R137的并联组合上获取的示波器电流波形。

    PWM 设置为50%、75%和100%。

    此致、

    Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiran

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我检查您共享的示波器捕获、但不会看到任何异常行为。

    您能否直接测量 LED 电流? 电流检测电阻器上的电压(电阻器 R136和 R137的并联组合)仅反映电感器电流、但不反映 LED 电流。

    需要检查的一点是-所有器件是否都出现 LED 故障? 还是偶尔发生? (故障率是多少?)

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。

    当测量保持电流表串联在 LED 中时、测得的 LED 电流为710mA。

    LED 故障并非适用于所有器件。 它偶尔发生。 故障率为5%。

    此致、

    Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我建议您使用电流探头来测量通过 LED 的瞬时电流并检查电流波形上是否存在任何尖峰。 用电流表测量平均(或 RMS)电流可能无法显示是否存在可能对 LED 造成损坏的尖峰。

    另外、请检查 LED 是否散热良好、不会因过热而损坏。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有电流探头。 我添加了串联 LED 的0.22欧姆电阻器、并在示波器上的0.22R 两端测量了压降。

    请在0.22R 电阻器上测得的压降 pic。 我没有发现电阻器上的压降有任何瞬时变化。

    PIC 1 - 25% PWM

    PIC 2 - 50% PWM

    PIC 3 - 100% PWM

    此致、

    Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    添加了用于 PWM 从0%变为100%的 pic 测量与 LED 串联的0.22R 电阻器上的 Vdrop。

    此致、

    Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我比预期的要早回到办公室:)

    我 在您共享的上述示波器捕获中没有看到任何可能导致 LED 故障的电流尖峰迹象。

    请检查 LED 是否散热良好并且不会因过热而损坏。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的建议解决了我的问题。

    此致、

    Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven