This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:开关 IC 的兆赫兹范围发射

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473703/tps62420-mega-hertz-range-emission-from-switching-ic

器件型号:TPS62420

工具与软件:

你(们)好

我正在使用  TPS62420DRC、现在得到了如下面所示的开关频谱、每个峰值之间的间距接近2.25 MHz、即 TPS62420DRC 的开关频率。

我在190和228 MHz 频率下未通过 RE 测试。 如何解决此问题?

此致

Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    如果在输出端测量此频谱、则可以添加低容值陶瓷电容器(0.1uF、0.01uF、0.001uF 等)。 如果需要更多滤波、则本应用手册"将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用"中所述的第二级滤波器将减少电压纹波。 或者、您可以在输出端添加 LDO。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    这些不是电压纹波;这些是来自转换器附近近场探测的频谱。 并且在输出端未观察到这种情况

    此致

    Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj

    感谢您让我知道是哪种排放导致了问题。 对于辐射发射、布局是尽可能减少高 di/dt 电流环路的关键一步。 因此、输入和输出电容应尽可能靠近 IC 放置。 这些电容器的 GND 返回路径也很重要(在星型拓扑中尽可能短、中间是 IC 的散热焊盘)。 有关布局指南、请参阅数据表中的第11节。 您可以在数据表的第11.2节和 TPS624xxEVM-167用户指南的第3.1节中找到示例布局。 您也可以尝试使用屏蔽式电感器或完全屏蔽转换器电路。

    以下应用手册将提供有关 EMI 优化的更多详情。

    此致、

    Andreas。