This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:启动失败

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474921/lm73100evm-startup-failure

器件型号:LM73100EVM

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估 LM73100EVM。
当他们在以下条件下评估 LM73100EVM 时、LM73100发生了闭锁。

 -输入电压:20V (从~6V 开始)
 - Iout:10Ω 虚拟负载、在 Vout=20V 时为2A
 - UVLO 设置:10V
 - OVP 设置:23伏
 - dVdT 电容:3300pF

测量波形如下所示、

CH1:Vout、CH2:Vin、CH3:Iout

您是否了解此启动故障是什么原因造成的?
它们应更改哪种设置?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    您能否与我们分享 Cout 值? 我怀疑由于高阻性和容性负载、启动失败。 如果这些电容器只是从 EVM 中移除电解电容器、则应该会在使用3.3nF 或 DVDT 引脚的开路设置时发生启动。

    请告诉我这是否有效。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    据客户称、他们使用的是直流电子负载 DL300L FRIN NF Corporation。
    https://www.nfcorp.co.jp/pro/ps/el/dl3000/#3

    它们将直流电子负载直接连接到 LM73100EVM。
    是否可以通过连接直流电子负载启动?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    他们应该在 CR 模式下使用电子负载。 我们不建议使用 CC 模式。 是的、器件将支持在加载条件下启动。  

    这里很可能的问题是、由于具有高容性和电阻负载、器件将在启动期间进入热关断状态。 因此、我怀疑启动速度更快会有助于阻止 TSD。  

     他们是否可以尝试在 dVdT 引脚跳线断开的情况下启动(没有很高的输出电容)

    此致、
    Arush