This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86837:SW 引脚是否需要在 PCB 上连接在一起?

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86637, TPSM86638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469344/tpsm86837-do-the-sw-pins-need-to-be-connected-together-on-the-pcb

器件型号:TPSM86837
Thread 中讨论的其他器件:TPSM86637TPSM86638

工具与软件:

有人已经问过有关 TPSM86638的问题、我只是想验证是否同样适用于 TPSM86637。  对于两个版本的器件、两个 SW 引脚是否应该在 PCB 上连接在一起以提高 性能?  数据表中的布局示例确实显示了该布局、但未区分这两个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是在人民币节假日、 团队将 在您回来后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Garret

    是的、它也适用于 TPSM86637。 将 PCB 上的两个 SW 引脚连接在一起有助于提高热性能。  

    谢谢、此致。