This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:TPS61170EVM-316:具有 USB-TO-GPIO 的控制软件将不起作用

Guru**** 2584385 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473944/usb-to-gpio2-tps61170evm-316-control-software-with-usb-to-gpio-do-not-work

器件型号:USB-TO-GPIO2

工具与软件:

您好、我根据 TI E2E 客户支持的要求打开了另一个主题。
此处描述了该问题  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472540/tps61170evm-316-control-software-with-usb-to-gpio-do-not-work/5656824#5656824

谢谢你  

BR

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好、我不想再为您服务一次、但我在上一个主题中看到、您的 PC 和 Fusion Digital Power Designer 都能识别出 USB 转 GPIO2。 似乎该问题与 USB-TO-GPIO2无关。

    为了帮助覆盖与 USB-TO-GPIO2相关的所有接地、2022适配器的最新固件为2.1.0.0版本。 下面是我刚刚将 USB-TO-GPIO2与 Fusion Digital Power Designer 软件一起使用时拍摄的屏幕截图  。 这表明适配器已被正确检测到。 开发 TPS61170EVM 控制软件的团队应该能够确认该软件是否与 USB 转 GPIO2适配器兼容。  

    我会对另一个具有更多上下文的线程发表评论。 收到2022年适配器后、他们应该能够支持该请求

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    我同意您的意见;我已根据您的同事的要求转发了一个新的主题。 如果 EVM SW 与 USB-TO-GPIO 固件不兼容、是否可以将旧固件降级?

    感谢您的支持。

    此致

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好、v2.1实际上是最老版本的固件、与2022适配器兼容。 没有可用的降级、但在 TPS61170EVM 团队调查2022兼容性时、可能会向您提供2006适配器的短期权变措施。 这是恢复到旧版本的唯一方法

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定感谢你的支持 Britton。

    此致

    Stefano