This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:EN 迟滞功能

Guru**** 2604985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474903/lm5148-en-hysteresis-function

器件型号:LM5148

工具与软件:

您好!

我将使用 LM5148设计采用双相 PFM 设置的48V 输入、24V 输出电路。

EN 迟滞无法正常工作。

我有两个问题。

一个是用于计算迟滞的公式。

另一个问题是在 PFC 设置下、EN 电压在轻负载时波动。

请参阅文档的 PDF 文件。

e2e.ti.com/.../lm5148_5F00_en_5F00_hysteresis_5F00_function.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Atushiro San、

    您能不能和我分享一下原理图? 我想看看您与 EN 引脚建立了什么样的连接。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我如何向您发送电路图? 通过电子邮件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经给您发送了一个朋友的请求-您可以在那里分享。

    谢谢!

    此致、

    Taru