This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:Senliwell SL3038直流/直流降压恒压 IC 的替代品

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70860, LM5116, LM70840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474594/tps2375-replacement-for-the-senliwell-sl3038-dc-dc-step-down-constant-voltage-ic

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件:LM5116LM70840、LM70860

工具与软件:

我正在寻找此器件的替换和设计 https://www.senliwell.com/product/155.html

想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    感谢您发送编修!

    LM5116是一款同步降压驱动器、可用于 PoE 输入电压范围。

    LM70840或 LM70860是一款高集成降压转换器 、可用于 PoE 输入电压范围。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我在设计中使用这些器件的公司吗?  Senliwell SL3038用于此设计: https://www.amazon.com/ANVISION-Gigabit-Splitter-Connector-Compliant/dp/B0838BTCND 这是我尝试用基于 TI IC 解决方案的设计替换的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    我会将您的问题转交给 DC/DC 团队。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    我们不能提供关于客户的信息。

    我已在 e2e 上向您发送了一个朋友申请-请分享您的详细联系方式、TI 现场团队的相关人员将与您联系、以便我们能够更好地围绕您正在寻找的解决方案展开对话。  

    同时、您可以查看以下链接、了解有关 TI PoE 解决方案的更多详细信息: www.ti.com/.../overview.html

    谢谢!

    此致、

    Taru