This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:反向电流运行

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473356/tps2490-reverse-current-operation

器件型号:TPS2490

工具与软件:

我在 TPS2490数据表中没有看到任何关于反向电流运行的信息。

当在 Vcc 与 SENSE 之间测量的电流检测电压为+50mV 时、控制器将开始将栅极驱动限制在外部高侧 NFET。

但是、如果在检测电阻上观察到-50mV 的电压(从负载到源极的反向电流)或任何相关的负电压、控制器会怎么做?

出现负电流检测电压时、控制器是否会开始降低 NFET 栅极驱动、在这种情况下、任何持续的反向电流只会通过 FET 的体二极管传导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的咨询。 TPS2490没有反向电流阻断功能。  持续的反向电流将简单地通过 FET 的体二极管。 要在关断条件下获得反向电流阻断、可以将 BAC 到背 N 沟道 MOSFET 放置在共源极配置中。 要获得真正的反向电流阻断功能、应使用 LM74700。 如果需要热插拔和真正的反向电流阻断功能、则需要同时使用 TPS2490和 LM74700。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Avishek、这证实了我的想法、即使 TPS2490开始关闭 FET、它也会简单地在体二极管中导通。 我不必阻断反向电流、因此这应该不是问题。

    仍然存在一个问题、那就是在观察到指示反向电流的负 VCC 至感测电压时、TPS2490到底有什么作用(如果有)? IC 中的控制逻辑有什么作用? 尝试在任何负电压下或仅在-50mV 时关断 FET 或根本不执行任何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2490控制器不会对负 VCC 至 SENSE 电压采取任何操作。 从输出流向输入的电流。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"。