This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:可帮助查看 LM74810QDRRRQ1的原理图

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474820/lm7481-q1-please-help-check-the-schematic-diagram-of-lm74810qdrrrq1

器件型号:LM7481-Q1

工具与软件:

请帮助检查原理图、谢谢!

e2e.ti.com/.../TI-LM7481_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使散热焊盘保持悬空、否则将失去反极性保护。

    因为您使用的是额定电压为40V 的 FET。 我们建议在背对背配置中使用2个单向 TVS、如下所示。

     ‘详细了解使用40V 额定 FET 时的 TVS 选择、请参阅  LM74810-Q1数据表的"用于12V 电池系统的10.2 TVS 选择"部分

    其余的、原理图看起来没有问题。

    此致、

    Shiven Dhir