This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:当 MCU (MSP430FR2475)处于 LPM3.5时、会导致电流波动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63901, MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474349/tps63901-causing-fluctuating-current-when-mcu-msp430fr2475-is-in-lpm3-5

器件型号:TPS63901
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2475

工具与软件:

您好!

此外还有我之前有关 TPS63901的主题

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459205/tps63901-current-in-sleep-mode-of-custom-pcb-should-be-around-7ua-stable-but-current-from-buck-boost-converter-is-fluctuating-from-7ua-to-20ua

我进行了更多测试、以确定波动电流的确切问题。 这看起来是4个电源 TPS63901导致的。

当我拆焊 TPS63901电源并将所有 PSU 输出直接连接到主电源时、MSP430FR2475的 LPM3.5中可实现稳定的30nA 电流消耗、无需电路中的任何其他 IC。

如果再接再厉、电流波动范围为30nA 至12uA、这正是我在上一主题中提到的。

这是因为设计不是100%正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您仍然是否仍然使用 TrueRMS 模式测量电流?

    注意

    TAO