This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:请求 TPS65131TRGERQ1原理图审阅

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468917/tps65131-q1-request-for-tps65131trgerq1-schematic-review

器件型号:TPS65131-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家。

客户已请求查看 TPS65131TRGERQ1原理图。

-应用:汽车显示 AVN

专为 TDDI 电源(VSP/VSN、VGH./VGL)而设计。

e2e.ti.com/.../Schematic_2800_TPS65131TRGERQ1_2900_.pdf

[申请原理图审阅]
Q1)电感器选型和二极管选型是否正确?
Q2)设置电路中是否存在任何其他错误或修改?
Q3)输入/输出电容的电容是否正确?
Q4)是否满足 TI 指导的设计标准?
Q5)是否有计算工具表?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我们的专家目前正在  农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    Q1)电感器选型和二极管选型是否正确?

    [Patrick] 4个输出轨的输出电流是多少? 我需要计算电感器峰值电流。


    Q2)设置电路中是否存在任何其他错误或修改?

    [Patrick]原理图看上去不错。


    Q3)输入/输出电容的电容是否正确?

    [Patrick]他们看起来不错。


    Q4)是否满足 TI 指导的设计标准?

    [Patrick] 是的。


    Q5)是否有计算工具表?

    [Patrick]很抱歉、我们在此器件上没有这样的工具。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据随附的图像、四个输出轨的输出电流如下:

    • VGH (13.54V):30mA
    • VGL (-8.49V):30mA
    • VSP (6.7V):70mA
    • VSN (-6.7V):70mA

    请再次审查电感器和二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ikjang、

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许长镐:

    电感器和二极管正常。

    BR

    Patrick