This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:VNEG 在无负载时未稳压、但在负载时稳压

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467442/tps65131-vneg-not-regulated-at-no-load-but-regulated-at-load

器件型号:TPS65131

工具与软件:

我的布局设计与产品说明书中的布局类似、并使用 TI 推荐的器件来生成+/-10V 的电压;

唯一的差异是我的电感器模型、在两个输出端、我使用了总计为22uF 的2x10uF + 2x1uF、而不是4x4.7uF。

在空载的情况下启用 IC 会导致负电压在  非常高的频率下在-10V 至-22V 之间波动(我的示波器只能上升至500MSps、因此噪声必须更高)
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2025_2D00_01_2D00_28-at-18.41.14.mp4

但是、当我连接一个100mA 负载(VNEG-GND 上的1K 电阻器)时、VNEG 似乎稳定至-10V
e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2025_2D00_01_2D00_28-at-18.41.17.mp4

该电压是否与额定电压较低的电容器(有些为16V)有关? 否则、请让我了解这个问题。
谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年,我们的专家将于2月5日回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的理解。 OUT 专家将稍后回复。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您可以将原理图发送给我进行仔细检查吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图、供您回顾;


    但我刚刚意识到、我在制造商处错误地订购了超过4.7uH 的22uH 电感器。 这可能是问题吗? 我已订购4.7uH 电感器的替换零件、这些零件将被替换为22uH 电感器。 然后、我会向你们更新、但请告诉我原理图是否有任何问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您能给我发送示波器中具有更长计时基的波形吗? 2ns 太小、至少我们应该会看到一个完整的纹波周期。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于错误的示波器参考、我们深表歉意;
    这里、我使用不同的负载条件进行了测试-
    y 10V/div
    x 100ms/div

    无负载:输出摆幅在~3.3Hz 时为-9.2V 至-29.6V


    R 220K:在~2Hz 时、输出摆幅为-9.2V 至-29.6V


    R 2K:输出稳定在-26V


    R 200:输出稳定在-13.6V


    R 47:输出稳定在-8.4V


    我希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    输出电容器额定电压是多少? 您测试了多少个 IC? 如果仅测试了一个 IC、我建议更换另一个以查看问题是否仍然存在。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用额定电压为16V 的 MLCC。 我确实有其他采用相同芯片和布局的填充电路板、但我等待更换电感器后再打开电感器。 我感觉电容器已由于高电压输出而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    电感器可能会有一些影响、更换4.7uH 时的结果请告诉我。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我已经推出了一个具有相同布局和相同芯片的新电路板。 我已将22uH 电感器替换为4.7uH -无骰子! 输出波形略有不同、但仍摆动至-22V。


    幸运的是、我在考虑电容配置后很快就找到了解决方案、我发现移除前馈电容 C10 (我使用了 GRM1555C1H7R5BA01D)是问题的罪魁祸首。 移除该电容器后、空载时的输出波形变为-10V。 我尚未对任何负载进行测试、但我对结果感到满意。 消除电容器是否有缺点?


    此致、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    可以移除此电容器、它用于调整环路性能。 因此、如果将其移除、这将有助于提高稳定性、没有问题。

    BR

    Patrick