This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:CHG 状态问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473807/bq24230-chg-status-issue

器件型号:BQ24230

工具与软件:

大家好、团队成员:

在无电池输入功率和无电池有效输入功率的2种用例中存在 CHG 状态问题。 我认为在2个用例中、CHG 状态应该为高阻抗、但状态为低电平(约0.6V)、而不是高阻抗。 在这种情况下、CHG 的指示 LED 会亮起。 请告诉我原因。

e2e.ti.com/.../BQ24230_5F00_Schematic_5F00_2nd.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!  

    我们正在查看此内容、我们将回复您。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Garrett:

    查看此问题后、请尽快告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    请查看我的以下评论。  

    对于用例1 (未连接电池时无输入功率)和 用例2  (无电池时的有效输入功率)、预期为/CHG 状态将为高阻抗、LED 不会亮起。  我在多个 BQ24230器件上仔细检查了此行为、没有看到您报告的行为。 /CHG 引脚电压仅在电池连接的情况下约为2.4V、在我对情况2的测试中约为3.1V。  

    您是否仅在一个 IC 上还是在多个器件上看到这种行为? 此外、在测试期间、您是否测量过引脚电压?

    此器件已长时间投放市场、没有关于/CHG 状态输出功能的已知问题。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Garrett:

    感谢您的答复。 让我与客户核对您的意见、让您知道客户的答案。

    此致、