This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:刷写至 EEPROM

Guru**** 2610015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474666/tps25751-flashing-to-eeprom

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792

工具与软件:

您好!  

我查看了 《TPS25751评估模块用户指南》(修订版 A) 和  中的 TIDA-050047、作为设计和配置 TPS25751和 BQ25792的指南。

现在、我计划使用 TI 的 USBCPD 应用程序自定义工具来刷写 TPS25751并将配置文件保存至 EEPROM。 但是、上面的第一个链路需要具有 Type C 接口的外部 MCU (TIVA)、而第二个链路表明可以使用 Aardvark 接头引脚对其进行刷写。 我可以使用第二个链接上的 any2header 引脚刷写它吗?

未来的计划是将其编程到与 USB C PD 控制器通信的 MCU、但这是目前确保功能最简单的方法。  

我还对为何要求在第一个链接上移除 J16跳线来禁用刷写感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NVM、我可以通过 i2c 闪存到 EEPROM、然后立即调用